This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:soc 压降

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303033/bq40z50-r2-soc-drop

器件型号:BQ40Z50-R2

您好!

您能帮助我了解为什么 SOC 在装满后放松时会下降。 哪些配置会影响 SOC?

1#:smooth=1 relaxe_smooth_ok=1 RSOC_HOLD=0

2#:smooth=1 relaxe_smooth_ok=0 RSOC_HOLD=0  

3#:smoothing=0 relaxe_smooth_ok=0 RSOC_HOLD=1   

e2e.ti.com/.../1_2300_.loge2e.ti.com/.../2_2300_.loge2e.ti.com/.../3_2300_.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应使用以下配置来避免静止期间的 SOC 下降。 在该配置下、 RSOC 跳跃将进入充电或放电阶段的开端。

    SMOOTH_1 - RELAX_SMOOTH_OK=0 - RSOC_HOLD=0 - RELAX_JUMP_OK=0

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    2#数据是此设置、但仍会丢失、请查看原因是什么。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sunrain:

    请共享该配置文件。 如果 RELAX_JUMP_OK 为0、则不应下降。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose,

    GG 文件和最新日志数据已上传。 请检查原因。 数据与2#相同、SOC 保持在99%。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../6242.4_2300_.loge2e.ti.com/.../R5.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sunrain:

    看起来剩余电量会由于传递的电荷而下降。 SOC = RM/FCC




    对于感应电流小于6mA 的情况、电量监测计将报告0mA。 看起来存在虚假电流、这会导致 RM 下降、因为通过的电荷在递增。 电量监测计库仑在 SLEEP 模式下计数。

    校准 电流死区 死区 6 mA


    我认为没有办法解决它。 监测计报告实际的左侧容量。 您可能需要了解为什么会出现这种虚假电流。  确保未在 PACK+/-处连接任何内容

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose,

    1.如果存在1mA 或-1mA 电流、是否会影响 SOC? 您是否有任何改进建议?

    2、为什么保持在99%、不会继续下降

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose,

    我在周末进行了几次验证测试、请一起回复

    1、我不认为"这个假电流"会影响 SOC:5#数据、死区设置为6、电池在 RELAX 模式下有1/-1电流、SOC 不会下降;6#数据、死区设置为0、电池在 RELAX 模式下有1/-1电流、SOC 不会下降。 有关具体数据、请参阅附件

    2 μ A 我、两个电池组、SOC 达到100%后、在休息模式下10小时内没有 SOC 下降。 但经过一天的检查、发现电池组 SOC 为99%、而电池组为100%。  在 PACK+/-处没有连接任何东西、

    3、我有另外两个电池组,在休息模式下几乎两个小时后下降到99%。 但当我重新测试它时、数据没有再次下降、

    结合测试结果、我认为电流死区和外部连接不是 SOC 下降的原因。 还有什么其他因素会影响压降吗?

    e2e.ti.com/.../5_2300_.loge2e.ti.com/.../6_2300_.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sunrain:

    通常、您需要观察 DOD0通过的 Q、该 Q 表示通过的电荷(库仑计数器)。 如果该值在零后递增、则意味着库仑计数器正在累积电荷、因此很可能 SOC 将下降。  

    测量仪表本质上报告了真实的 SOC。 可能有一些方法可以通知监测计不进行库仑计数、但这样做的风险是监测计不知道电池的当前状态。

    如果最终目标是存储电池、则器件可以进入 SHUTDOWN 模式、或者可以禁用 Impedance Track。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我看到 DOD0通过的 Q 没有变化、我不知道 RemCap 为什么下降了1并且 SOC 下降了。 过了一天、我的其他电池的 SOC 都达到了99%。 是否有任何改进?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunrain:

    您是否校准了电路板?  电路板偏移可能会导致这种行为。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose,

    所有这些都经过校准、

    此致

    太阳雨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunrain:

    在共享日志(5和6)中、我没有看到 SOC 下降到99%。 我检查了 DOD0是否通过了 Q、它没有增加。  

    我建议继续监控 DODPASSEDQ、并查看它是否在电芯充满电后递增。 当电量监测计进行 OCV 测量时、该值应更新。  

    此外、很高兴知道电池会随着时间的推移而自放电、而电量监测计就是这种情况的原因。 任何通过库仑计数器传递的电荷都会累积、监测计将调整剩余容量。  

    由于美国节假日、请预计回复会延迟。

    此致、
    何塞·库索