This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF54:推荐器件

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: REF54, REF35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306053/ref54-device-recommend

器件型号:REF54
主题中讨论的其他器件:REF3325、、 REF35

大家好、

我们的客户需要一个采用小型封装的2.5V 参考器件。

输出电压噪声小于50 μ V。 温度漂移应尽可能小。

我推荐 Ref54、但它对客户来说太大了。 我也推荐 Ref3325、但是噪声性能不适合客户要求。

您能给我一些相关的建议吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能否评论一下 REF35是否是一个合适的选项、该选项的噪声等级为:3.3ppm、并且采用小型封装和 WCSP 封装。  WCSP 封装是否适合您?  

    www.ti.com/.../REF35