This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:关于 BQ40Z50-R5平衡问题

Guru**** 2554640 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285683/bq40z50-about-bq40z50-r5-balance-problem

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

1、为什么我的平衡条件达到,但没有平衡电流。

2、为什么 bqstudio 不包含 CBV_REST、而必须遵循规范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    监测计不报告平衡电流。 电量监测计仅报告传感电阻器(充电/放电)感测到的电流。

    如果您有兴趣 了解最大内部平衡电流、请参阅 线程


     CBV_REST 是 DataFlash 位。 它是一个配置位。 并非所有配置位都出现在 Register Screen (寄存器屏幕)中。 主要是您将设置此位一次、而不会再次触及它。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.我通过外部仪器读取平衡电流。 如图所示、芯片已达到开启状态、但仪器没有电流

    2.如何启用 CBV_REST? 或者如何知道芯片已开启?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sunrain:

    1-您正在使用什么仪器、您在哪里探测? 如果您使用电压表读取电池平衡电流、它将报告一个平均值。

    我建议为此使用范围。 尽管我不确定您如何读取该电流、因为它是内部平衡。 内部平衡电流非常小。 当平衡开启时、您可能能够看到电池输入电阻器两端的电压(这意味着对于特定的主动平衡电池、内部旁路 FET 是闭合的)

    2-在 BQStudio 中、请导航至:数据存储器:设置:配置:平衡配置




    此致、
    何塞·库索
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否仅在最大误差=1%时才启用平衡? 电池尚未学习到。

    如果要启用 CBV_REST、是否需要设置 RSVD?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunrain:

    当更新状态= 0x0E 时、平衡被启用。 这意味着发生了学习周期和 QMax 字段更新。 请 见下方。



    通常、我们不建议修改 RSVD 位、但看起来此特定的 RSVD 位对应于 CBV_REST。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为 QMax 更新仅用于 SOC 平衡、请帮助确认 CB_REST、我们需要此函数。 我也会看一下。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sunrain:

    FW 代码本身的 bit -7作为 RSVD、请使用 CBV_REST 运行一些测试、并请告知我 CB 是否在休息期间工作。

    此致、
    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose,

    我已经对其进行了测试、但未将其打开。 R5没有此功能吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunrain:

    R5是最新固件、它应该在睡眠模式下具有电芯平衡功能。  

    您能否从 BQStudio 共享显示此行为的日志文件? 另请附加您的配置文件(gg.csv)

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    附件是测试数据、请检查放松条件为何未启用。

    Thankse2e.ti.com/.../BQ40Z50_2D00_R5-CB.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunrain:

    我看到电池平衡在 RELAX 期间不起作用。  

    我注意到电池4的电压不同于 其他电池。 连接中是否有任何不同? 确保 VC4上没有意外的压降。 此外、确保所有电池单元的化学成分相同。  



    您使用的电池的化学成分是否为 LFP? 如果是、请启用我们拥有的所有 LFP 功能。 技术参考手册中带"LFP"的快速 CTRL-F 将显示 LFP 的所有专用寄存器。 此外、请启用下面的位。





    如果问题仍然存在、请附加配置文件和日志文件。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    1、我未设置 CB_RLX_DOD0EW 和 CB_CHG_DOD0EW、现在已启用休息平衡。 进入休息模式时、[CB]=1。

    2 μ s、我有个问题、充电截止时、电池进入休息模式需要很长时间、尤其是 LFP 电池、需要超过5小时。 进入休息模式时、由于电池的特性、电池电压的一致性已经非常好。 通常情况下、电池不会平衡、因为没有电压差。

    3、我还有一个问题、为什么无法在休息模式下启用休息平衡? 由于充电停止后电池的电压差非常大、此时平衡效果应该更好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunrain:

    请遵循 TRM RELAX 模式电芯平衡。 第83页  



    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose,

    我们已经讨论了基于电压的电池平衡。 页85-86.

    我只是好奇。 电池停止充电后、进入休息模式需要超过5h 的时间。 5小时后,电池进入平坦区域,电池组各电芯电压的一致性非常好,目前很难达到平衡的开启状态。

    因此、我想知道为什么在 进入 Relax 时不会开启 REST 平衡、而只有在 进入 REST 时才会开启休息平衡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunrain:

    请参阅第66页上的电量监测计模式。  

     设置 REST 标志的频率取决于化学成分。 有一些化学物质需要更长时间才能充分休息。  

    当电流小于 Quit Current 时、监测计将进入休息模式、但这并不意味着电芯完全静止。 电量监测计具有一种算法、可确定电芯是否休息足够来进行 OCV 测量。  




    由于美国节假日、请预计回复会延迟。

    此致、
    何塞·库索