This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:默认 TMR 设置

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304769/bq24075-default-tmr-setting

器件型号:BQ24075

您好!

BQ24075的数据表指出、如果我使 TMR 引脚保持未连接状态、则计时器将设置为默认值。

您能否告诉我默认值是什么以及将具有 任何容量的电池连接到 BQ24075是否省电?

此致、

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我连接了电池、现在我看到了一种奇怪的行为、这是我以前不会期望的。

    SYSOFF 通过一个100k Ω 电阻器连接到 VBAT。 当仅连接电池时、我可以看到 BQ24075的输出端没有电压。

    但当我连接一根 USB 电缆时、充电 LED 亮起、我可以在 BQ24075的输出端测量5V、因此电池正在充电、输出 MOSFET 正在导通。

    我的理解是、当 SYSOFF 引脚为高电平时、输出 MOSFET 不应导通、电池不应充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、您好!

    感谢您联系 E2E。  

    当您插入 USB 电缆时、您应该会看到输出端有电压。 是否可以测量流入电池的电流? 您可以测量已知电阻上的压降、并使用此值来计算电流、不建议使用串联 DMM 来测量电流。  

    V/R

    拉斐尔·卡马里洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafael:

    我在 USB 电缆的5V 线路上放置了一个100m Ω 电阻器、然后测量到其两端的压降约为15mV。

    我正在使用的电池是新的,它似乎在某种程度上充电,它有一个精确的电压3,7V。

    充电电流由 EN1和 EN2引脚设置为500mA。

    我仍然感到困惑的是、当 SYSOFF 被拉至高电平并插入 USB 电缆时、我可以看到输出端的5V 电压并且 BQ24075似乎正在为电池充电、至少这是 CHG 引脚上的 LED 似乎所指示的。

    数据表中显示:"系统使能输入。 将 SYSOFF 连接为高电平可关闭将电池连接到系统的 FET
    输出。 连接适配器后、充电也会被禁用。

    我忘了:我的开发板在 BQ24075S BAT 引脚和正电池输入之间还有一个100m Ω 的电阻器。 它两端的电压降为0mV、此时 SYSOFF 为低电平或高电平。 电池电量似乎已满。

    BTW、感谢您在表中发布了默认计时器值!

    此致、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Stephan、

    如果观察 d/s 中的典型应用电路、就会发现有两个 FET 基本上用于电源路径控制。 我们将其中一个从 VIN 调用到 OUT Q1、另一个从 BAT 调用到 OUT Q2。 当您为 VIN 供电时、Q1开启。 因此、VOUT 将为 VO_REG。 当 SYSOFF 引脚被拉高时、这会禁用 Q2 FET、这会从 OUT 中移除 BAT、因此充电会被禁用。 因此、无论 VIN 上的电压是多少、VOUT 上仍然存在。 将 SYSOFF 拉高后、您是否能够测量流入电池的电流? 而不是输入电流。

    请告诉我这是否合理。

    V/R

    拉斐尔·卡马里洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我想我明白了。 但是、为什么在 SYSOFF 为高电平时 CHG 输出为低电平?

    数据表也这么说、但为什么在实际不充电时指示正在充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Stephan、

    这是一个很好的观点,我同意它的有点误导。 如果您查看 d/s 9.3.5.5电池断开的部分、就会发现在 SYSOFF 为高电平时、/CHRG 输出保持低电平。

    具有 PowerPath 的 BQ2407x 独立型1节电池、1.5A 线性电池充电器数据表(修订版 N)(TI.com)

    V/R

    拉斐尔·卡马里洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以确认 BQ24075的 CHG 输出引脚指示正在充电、而实际上未在充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Stephan、

    是的、我可以确认/CHRG 引脚即使在 SYSOFF 为高电平时也会拉低。 我强烈建议您再次检查、确保这适用于您的应用。  

    V/R

    拉斐尔·卡马里洛