This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:有关 B125798的一些问题

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306101/bq25798-some-question-about-b125798

器件型号:BQ25798

尊敬的专家

我们在使用 BQ25798期间遇到问题、在初始充电期间激活 BQ25798但在5V 导通后未激活 REGN_、它会自动关闭并停止充电。 读取 BQ25798的寄存器、FORCE_ IBATDIS=1、EN HIZ=1、REG20_ Fault=00、REG21_ FULL=00、 我想确认:
1. Force_IBATDIS 具有哪些功能,它是否用于在线检测电池? FORCE_是自动置位还是必须通过软件将其写入才能置位?
2.在首次激活时、如果激活前 VBAT 电池处于无电池状态、FORCE_是否会使 BQ25798进入 HIZ 模式? 已读取 REG20_故障、REG21_已满、未显示任何其他故障
3.能否确定 BQ25798如何进入高阻态模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:  

    请参阅数据表寄存器映射部分。 FORCE_IBATDIS 的信息可在第70页上找到。 该位默认为0。 主机将需要写入以将此位更改为1。 该位用于强制充电器在 BAT 上施加放电电流、而不考虑电池 OVP 状态。 它不用于检测电池。  

    2.似乎没有 FORCE_IBATDIS 会强制器件进入 HIZ 模式。

    3.请参阅数据表第 9.3.6.5节"器件高阻态"。  VSYS_SHORT 和 IBUS_OCP 等故障可以强制器件进入高阻态模式。