This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS28225:死区时间最小最大值

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS28225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305675/tps28225-dead-time-min-max-value

器件型号:TPS28225

您好、团队成员:

在数据表中、只有 TPS28225死区时间的典型值。
是否有最小值和最大值?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kei:

    感谢您关于 TPS28225的问题。

    死区时间的内在函数。 该死区时间具有自适应死区时间、并在另一个驱动器的输出降至阈值以下后允许该驱动器变为高电平。 您遇到的确切死区时间在很大程度上取决于电路拓扑。 因此、此参数没有最小值和最大值。 有关这方面的更多信息、请参阅数据表中的第7.3.7节"死区时间控制"。

    另外、数据表中的图11显示了死区时间与温度的关系、如下所示。

    如果有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔