LMG1210的评估板具有 EPC2001C、可切换到15MHz。 我们的设计使用 EPC2055和 EPC2023作为上下 FET。 EPC2023具有明显更高的栅极电荷。 我们要在10MHz 进行开关。 您认为 LMG 能够快速驱动这么快吗? 如果没有、我们可以添加散热器吗?
此致、
晟楠
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、晟楠、
感谢您关于 LMG1210的问题。
要确定最大栅极驱动器频率、您可以使用此工具:
[常见问题解答] UCC27282:如何计算半桥栅极驱动器的最大工作频率
根据一些假设和粗略计算、您的运行条件似乎与该驱动器可以运行的位置一致。 最好将您的运行条件输入此工具中、以进行检查和确保。
有时会为这些驱动器使用散热器、但在这种情况下、似乎没有必要使用散热器。
如果有任何其他问题、请告诉我。
谢谢!
威廉·摩尔
您好、Wiliam、
我试用了这个工具、以 LMG1210演示板为例、它显示这个演示板可以在70MHz 下运行、实际上这个演示板指定了15MHz 最大值、当我运行时、它会在13MHz 附近关闭。 您能仔细检查一下吗、看看差异来自哪里?
https://www.ti.com/tool/LMG1210EVM-012

嗨、晟楠、
在计算中、IVDD、IHB 和 IHBS 与数据表不同。 发生该更改后、您可以使用计算器工具查看52MHz 的相关内容。 提醒一下、该计算器工具只是一个指南、可帮助您找到所需的正确方向和球区、并提供最大频率计算。
对于您使用 EVM 看到的关断状态、在用户指南的表1中、注1指出"使用 EPC2001相对较大的 FET 会限制可用的最大频率、较小的 FET 允许高达50MHz 的运行。
当您在13MHz 关闭时发生了什么情况? FET 是否发生了故障? 驱动程序是否出现故障?
用户指南第8.2节中的测试波形显示的是10 MHz 操作数据。
您可以工作的最大频率不仅是驱动器的限制、也是电路中 FET 等其他元件的限制。
如果您有任何进一步的问题、请告诉我。
谢谢!
威廉·摩尔
嗨、晟楠、
提醒一下、计算工具只是一个指南。
您是否遵循了 EVM 用户指南中规定的最高频率测试? 有关详细信息、请参阅《LMG1210EVM 用户指南》中的第7.3.2.1节最大频率。
频率限制基于 LDO 中的电流和 FET 的行为。 因此、根据您的设置、您可能会承受压力或违反设置在这些高频下运行的运行条件。
如果您有任何进一步的问题、请告诉我。
谢谢!
威廉·摩尔