This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] D-CAP 降压转换器中 DCM 输出电压纹波和 CCM 输出电压纹波的比较

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305716/faq-comparison-between-dcm-output-voltage-ripple-and-ccm-output-voltage-ripple-in-d-cap-buck-converter

有许多问题问为什么 DCM 输出电压纹波高于 CCM 纹波。 本常见问题解答将基于 D-CAP、DCAP2和 DCAP3降压转换器进行说明。

前提条件是当输入电压和输出电压固定时、DCM 运行和 CCM 运行的导通时间相同。 然后、低侧 FET 在 DCM 和 CCM 运行模式下的导通时间相同。 因此、一个脉冲在 CCM 运行和 DCM 运行下的时间段相同、即下图中的 TSW= T1+T2+T3 =T11+T12+T13:

输出纹波与电荷 δ_Q 呈正相关、该电荷 δ_Q 在上图中标记为三角形。 用于计算 delta_Q1和 delta_Q2的公式如下所示:

由于 D-CAP 转换器在 ILOAD 低于0.5delta_IL (电感器电流的峰值)时进入 DCM 运行、因此 delta_IL-ILoad1>0.5delta_IL 和 delta_IL-ILoad1>ILoad2。

由于 ILoad1>ILoad2、因此 ILoad2  的上升时间和下降时间高于 ILoad1的上升时间、得出以下比较结果:

因此 delta_q1_delta_Q2表示 DCM 运行模式下的输出电压纹波高于 D-CAP 降压转换器的 CCM 运行模式下的输出电压纹波。

更多有关 D-CAP 降压转换器中 DCM 输出电压纹波的信息、请参阅以下应用手册:了解 D-CAP 降压转换器 DCM 运行模式下的输出电压纹波