This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:TPS40170-Q1

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306387/tps40170-tps40170-q1

器件型号:TPS40170
主题中讨论的其他器件:LM5145LM5146

无论 Vin 和 Fsw 如何、最小 TON (min)是多少? 我们需要使用此值来计算在特定工作 Vin 和 Vout 下要使用的最大 Fsw。

数据表中的 TON (min)规格与测试条件(Vin 和300kHz Fsw)相关、这令人困惑。 绝对最小 TON 应该与 Vin 和 FSW 无关、对吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alan  

    您是否会使用插值来找到所需 VIN 处的最小可控脉冲? 遗憾的是、我们尚未对器件进行表征以找到 VIN 和 VOUT 范围内的绝对最短可控导通时间。  

    此外、还提供新型的类似产品。 如果不会太晚、请考虑使用这些器件。  

    –LM5145宽输入电压和占空比范围75V 同步降压控制器

    –LM5146宽占空比范围100V 同步降压直流/直流控制器

    - EL