This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61033:TPS610993YFFR:针对输出电压很少变为约5.5V 的现象的原因和对策。

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303369/tps61033-tps610993yffr-causes-and-countermeasures-for-the-phenomenon-that-the-output-voltage-rarely-becomes-about-5-5v

器件型号:TPS61033

TPS610993在输入电压为0.7V~5.5V 时应获得3.0V 的输出电压、但在以下电路配置中、当 VBAT 被打开时、输出电压在极少数情况下变为5.5V。 (系统将会上传原理图并稍后与您取得联系。 主要条件如下。)

・输入电压:大约 3.0V (因为这是电池、所以大约为2.7~3.3V)
・μ A 输入稳定电流:大约 0.6 mA
・μ V 输出电压:3.0V
・μ H 电感:1.0μH
・μ F 输入电容器:10μF
・μ F 输出电容器:10μF 和+10μF

请告诉我为什么会发生这种现象。

另外、请介绍一下对策。

此外、我没有时间审查电路设计和布局设计、所以我想知道是否可以采取措施、比如尽可能改变外围电路的常数。

此致、

M. Tomizawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、M. Tomizawa、

    您使用的是 IC TPS61033还是 TPS610993? 我在标题中找到了两个 p/n。 我想是 TPS610993、但需要仔细检查。 谢谢。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丁弥敦

    抱歉、我们使用了 TPS610993。

    请告诉我们有关 TPS610993的信息。

    此致、

    M. Tomizawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, M. Tomizawa,先生

    电池打开时、Vin 可能为5.5V、因此器件在直通模式下工作且 Vout 等于 Vin 吗? 您可以测试 Vin 波形来仔细检查吗? 因为当 Vin 比 Vout 高500mV 时、Vout 将因此跟随 Vin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicini Zhong:

    输入电压不可能是5.5V、我在输入电压设置为 Vin = 3.0V 的稳压电源下试用过、但在极少数情况下、输出电压大约是5.5V、此时测得的输入电压也是3.0V。

    原理图如下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  M. Tomizawa:

    我能问 FB1有什么用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼中三

    这个问题对于解决我的问题是否必要?

    FB1用作滤波器来消除噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M. Tomizawa:

    您能?在一个图中使用示波器来测试 Vin、Vout、SW 和电感电流的波形吗?  

    您也可以通过电子邮件向我发送波形。 nini-zhong@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼中三

    当然可以。

    我们将在商务旅行结束后测量波形、并通过电子邮件与您联系、请稍候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicini Zhong:

    我们发送了一封附有波形测量结果的电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  M. Tomizawa:,

    我将关闭此主题、然后我们可以通过电子邮件进行通信。