器件型号:TPS65988EVM
团队成员
我想向客户演示 TPS65988、我想将 EVM 配置为可用作电源和视频接收器的监控端口、如何配置 EVM。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Joe!
我建议首先阅读以下有关使用 TPS65988设置 DisplayPort 的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slva844b/slva844b.pdf?ts = 1702678818301&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS65988
要使用 GUI 配置 EVM、我们在此处提供了培训视频: https://www.ti.com/video/6122864597001?context=1140344-1140208
谢谢。此致、
雷蒙德·林
您好,Raymond
我发现 EVM 中的转接驱动器开关只能支持从 DP 到 USB-C 的一个方向、如果我要将 USB-C 配置为受电方、则可以阻止数据。 因此、我尝试用 HD3SS460代替 TUSB546 、以使信号能够双向传输、但 TUSB546似乎不与 HD3SS460 P2P、是否有任何简单方法可以使用此 EVM 构建 USB UFP?
谢谢!
此致
您好、Joe!
您可以使用 GUI 来配置 TPS65988EVM、下载链接在此处: https://www.ti.com/tool/download/TPS6598X-CONFIG
GUI 包含基本 PD 应用程序的示例项目、对于 DP 交替模式、此应用手册说明如何对其进行设置: https://www.ti.com/lit/an/slva844b/slva844b.pdf?ts = 1703094331926&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS65988
谢谢。此致、
雷蒙德·林
您好,Raymond
在应用报告3.1和3.2中、显示了是否需要将器件配置为 DFP 多路复用器是 TUSB1046、这是一个转接驱动器开关、DP 信号只能通过该器件朝一个方向传输、 如果需要将器件配置为 UFP、多路复用器为 HD3SS460、它是简单的多路复用器。
只提供一个 EVM TUSB1046、因此我想如果我想将 DP 数据从 USB-C 传输到 DP 端口、则无法正常工作。
谢谢。
乔
您好、Joe!
在第12页的第3.2节、该应用手册介绍了如何通过 GPIO 事件配置 HD3SS460、以及如何在寄存器0x51中设置 PD (TPS65988)显示端口功能。 TPS65988EVM 限制为展示硬件功能、您仍可以设置 GPIO 事件和 DP 枚举(可通过 PD 日志捕获)来展示 TPS65988将如何响应用作 UFP DP。
谢谢。此致、
雷蒙德·林