This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988EVM:如何将 EVM 配置为监控器接口

Guru**** 1181640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, HD3SS460
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303940/tps65988evm-how-can-i-configure-the-evm-as-monitor-interface

器件型号:TPS65988EVM

团队成员

我想向客户演示 TPS65988、我想将 EVM 配置为可用作电源和视频接收器的监控端口、如何配置 EVM。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!  

    我建议首先阅读以下有关使用 TPS65988设置 DisplayPort 的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slva844b/slva844b.pdf?ts = 1702678818301&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS65988 

    要使用 GUI 配置 EVM、我们在此处提供了培训视频: https://www.ti.com/video/6122864597001?context=1140344-1140208 

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Raymond

    我发现 EVM 中的转接驱动器开关只能支持从 DP 到 USB-C 的一个方向、如果我要将 USB-C 配置为受电方、则可以阻止数据。 因此、我尝试用 HD3SS460代替 TUSB546 、以使信号能够双向传输、但 TUSB546似乎不与 HD3SS460 P2P、是否有任何简单方法可以使用此 EVM 构建 USB UFP?

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!  

    您能否提供有关每个端口的功能要求的更多详细信息? 每个端口(1/A 和2/B)的首选电源角色、首选数据角色、支持的交替模式(包括 DP、TBT、USB4等)是什么?

    如果要更改 EVM 上的硬件、请让我咨询设计它的工程师、但我认为没有一种简单的方法可以在不影响高速数据线路的阻抗的情况下更换多路复用器。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Raymond

    1/A 和2/B 需要模拟监视器 Type-C 接口、电源角色是电源、数据角色是 UFP、支持 DP 交替模式。

    谢谢!

    12月19日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    您可以使用 GUI 来配置 TPS65988EVM、下载链接在此处: https://www.ti.com/tool/download/TPS6598X-CONFIG 

    GUI 包含基本 PD 应用程序的示例项目、对于 DP 交替模式、此应用手册说明如何对其进行设置: https://www.ti.com/lit/an/slva844b/slva844b.pdf?ts = 1703094331926&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS65988 

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Raymond

    在应用报告3.1和3.2中、显示了是否需要将器件配置为 DFP 多路复用器是 TUSB1046、这是一个转接驱动器开关、DP 信号只能通过该器件朝一个方向传输、 如果需要将器件配置为 UFP、多路复用器为 HD3SS460、它是简单的多路复用器。

    只提供一个 EVM TUSB1046、因此我想如果我想将 DP 数据从 USB-C 传输到 DP 端口、则无法正常工作。

    谢谢。

    乔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!  

    在第12页的第3.2节、该应用手册介绍了如何通过 GPIO 事件配置 HD3SS460、以及如何在寄存器0x51中设置 PD (TPS65988)显示端口功能。 TPS65988EVM 限制为展示硬件功能、您仍可以设置 GPIO 事件和 DP 枚举(可通过 PD 日志捕获)来展示 TPS65988将如何响应用作 UFP DP。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林