This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24086:未开始充电

Guru**** 2504675 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24086

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305200/bq24086-not-start-charging

器件型号:BQ24086
主题中讨论的其他器件: BQ2057

您好,Jeff,ö m


我发现如果输出负载大于15mA、BQ24086 EVM 无法开始为电池充电。 BQ24086将进入短路保护模式。 我无法根据状态机图理解这种现象。

您能解释一下原因吗?  

如有任何问题、请告诉我!

BRS

韦伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      添加了原理图、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试条件:  

    1电池组:电池电压为0V、这意味着电池保护 IC 被激活。

    2负载为15mA、输入电压为5.7V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiang:

    因此、如果 BAT 引脚上的电压低于短路阈值 V_SC (通常为1.8V)、则输出电流限制为15mA。 通常、如果不存在电池并且存在大于电池的偏置电流、则输出电压会崩溃。

    数据表中的第8.3.16节也应该会为您提供一些指导。

    V/R

    拉斐尔·卡马里洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafael、您好!

    但是、如果负载小于15mA、例如12mA、则为,Ω。 BQ24086可以开始为电池组充电。  

    因为仪器几个月内没有充电和存储、所以再次通电。 仪器无法开始为电池充电。 分析后、电池包在过放电模式下工作、这意味着电池包的输出电压为零(电池单元的电压不等于零。 仪器的启动电流是关于17mA。 这就是我进行测试的原因。 您知道、只要为电池组充电、BQ24086就可以检测电池组电压。  

    另一种仪器使用 BQ2057的电池管理 IC、我们执行了同样的测试。 结果是可以启动电池包(条件:电池包也为零、电池单元的电压不为零)。 结果与 BQ24086不同。  您能 帮助说明更多详细信息吗?

    我的问题如下:

    1、如果负载大于15mA、则电池组电压实际上始终为零。 我测量的波形不是图15、如第8.3.13节所示。为什么?

    2、什么是 VI (BAT)?

    谢谢

    韦伯