This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 单输出两相应用

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305621/single-output-two-phase-application

器件型号:LM5143
主题中讨论的其他器件: LM5148

您好!

可以达到的性能。 它是否也支持 PFM 或超低 IQ 模式?

我似乎只是在数据表中显示了它在双路输出运行中。

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    LM (2) 5143/-Q1在两相配置(MODE 连接为高电平)下不具有超低静态电流。 它将在轻负载时进入脉冲跳跃模式、但无法实现通常使用双输出设置实现的超低静态电流。 如果需要这一点、请考虑将两个 LM5148控制器作为两相配置-它具有80V 输入能力的额外优势。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    另一个要求、在数据表表格10-7中、两相应用。

    使用 Onsemi MOSFET。 我在下面找到了 TI MOSFET 替代器件。

    它是否有任何影响或需要注意?

    NVMFS5C673NL

     

    NVMFS5C628NL

    谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、这些 FET 不是 Q 级。 此外、低侧 TI FET 具有非常高的 Qrr。

    --

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    明白了、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您问这个问题。