请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61169 TPS61169数据表中包含 推荐的电感器、这让我觉得类似的电感器可能是不适用的原因吗? 具体来说、我不容易获得推荐的电感器、因此我想知道是否有任何理由不使用 TDK VLS6045EX-100M?
- 10 µH, ±20%
-3.4安
- 3.9A 饱和度
- 47m Ω
提前感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.