This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS630-Q1:当 VIN 在1.8V 至2.2V 范围内时、将限制电流。

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303541/tps63000-q1-when-vin-is-in-the-range-of-1-8v-to-2-2v-current-limiting-occurs

器件型号:TPS63000-Q1

你好
我们将在项目中使用 TPS63000IDRCRQ1。
当 VIN 在1.8V 至2.2V 范围内时、大电流将独立流过器件、从而导致电流限制(电源单元将流至限制器800mA)。
0mA (无负载)。
请告诉我们原因和解决方案。
谢谢你。

L1 3.3 μ H
C2 0.1u
C4 10U
C5 100p
C8 0.1u
C9 47 μ F
R5 100
R15 1.74M
R16 180k

-NG 波形(VIN=1.8V)                            -OK 波形(VIN=2.5V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 VIN 为1.8V 时触发 UVLO。  为避免出现意外的 UVLO、应增大输入电容、与 R15并联的小电容也会有所帮助。

    电源是电池还是其他设备? 如果这是电池、当它的电压为1.8V 时、它永远不会启动、对吧? 始终以更高的输入启动。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时响应。

    我们似乎正在执行以下两项措施。 我将尝试一下:
    -测量1:通过添加更多的 C4和 C5来增加输入电容。

    -测量2 :添加一个与 R15并联的小电容,电阻为1.74 MΩ。

    电源是电池。 它不会在电压为1.8V 时启动;仅在电压高于2.2V 时启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    这听起来不错。

    由于启动电压将为2.2V 或更高、且 EN 受控、我认为避免意外 UVLO 的另一种方法是设置 EN 延迟。  以便在 Vin 稳定高电平时使器件开始切换。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我按照该建议尝试将一个小容量电容器与 R15并联。
    电流限制不再出现。
    谢谢你的建议。