This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25946:TPS25946电路测量存在一些问题

Guru**** 2579045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25946, TPS62130A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301031/tps25946-there-are-some-problems-in-tps25946-circuit-measurement

器件型号:TPS25946
主题中讨论的其他器件: TPS62130A

您好,

我有一位客户使用的 TPS25946时存在电压波动、导致后续使用的 TPS62130A PG 引脚上产生压降。

详情见所附文件。

e2e.ti.com/.../TPS25946_5F00_20231207.docx

请帮助我们了解问题所在、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    该问题似乎是由于 TPS62130A 需要高浪涌电流造成的。 您是否可以通过将引脚9 (SS_TR)上的电容从0.5nF 增加到5nF 来减慢降压转换器的启动速度、并再次进行测试以检查这是否解决了问题。  

    此致、

    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    TPS25946已进行以下实验、影响不明显、请参阅查看具体说明、请查看随附的文档。

    e2e.ti.com/.../TPS25946_5F00_20231212.docx

    非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    在文档中、我可以看到使用了多个 SS 值来减少电压波动。 他们是否尝试将 TPS62130A 引脚9上的 SS_TR 电容器更改为大约5nF?  

    此致、

    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    TPS62130A 的 SS 引脚焊接5nf 和15nf 没有明显的 VCC5V 压降变化。

    无论如何调整 SS 电容器、电压会在负载生效时发生压降、因此测得的 SS 引脚电容修改不会产生太大影响。

    e2e.ti.com/.../TPS25946_5F00_20231213.docx

    非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    我会检查一下、并在星期五之前回到您的身边。

    此致、

    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    很抱歉耽误你的时间。 您可以执行以下测试吗? 它将有助于找到系统中的确切问题。

    • 注意: 我们需要具有输入电压、输出电压和输出电流的适当波形。 在示波器中、请以相同的波形添加所有这些信号、使它们不会重叠、这样我们就可以清楚地观察到示波器的设置和信号。 随附了数据表中的示例波形。
    • 测试1:拆下 R20网带并单独测试电子保险丝、以单独检查电子保险丝的工作情况。
    • 测试2:现在、在直流/直流转换器已连接的情况下。 您可以在 R20的焊盘上焊接一些导线、然后使用该导线来探测电流。 为电子保险丝提供所有输入电压、输出电压和输出电流。 针对 TPS62130A 的2个 SS_TR (引脚9)值执行此操作。 我们将检查直流/直流转换器的不同软启动电容值下的电流信号。

    测试1将显示器件是否正常、并告知问题是否是由于 TPS62130A 启动时需要高电流引起的。

    如果问题是由于启动 TPS62130A 时需要高电流而导致的、测试2将帮助纠正该问题。  

    数据表中的示例图像(所有信号都处于同一捕获模式且它们未重叠)  

    感谢您的耐心等待、

    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    更新随附的测试。

    感谢您的支持!

    e2e.ti.com/.../TPS25946_5F00_20231219.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    似乎使用0.1uF 的 SS_TR 可以帮助降低压降?  

    此致

    G·库纳尔