This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2611:LM2611-负电源稳压器设计

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2611, LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301417/lm2611-lm2611--negative-power-supply-regulator-design

器件型号:LM2611
主题中讨论的其他器件: LM5157

您好!

我们的一个 MCU 模块运行需要12V 和-5V 的电压。 我们通过外部电源(SMPS)为 MCU 模块提供12V 电压。 对于-5V 电源、我们使用输入为12V (SMPS 电源)的 LM2611。 下面是 LM2611原理图、供您参考。  

当我们接通电源(SMPS)时、我们发现 MCU 模块首先会以5V 的电压加电、然后再得到12V (延迟为3.7mS)。 下图供您参考。 此处、蓝色线是 MCU 模块的12V 电压轨、红色线是 MCU 模块的-5V 电压轨。

您能否在原理图中提出一些方法/修改建议、以便 MCU 模块在同一时间间隔内获得12V 和-5V 电压。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aakash、

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    无法减缓 LM2611输出电压的斜升。
    但是、您可以使用 LM2611的关断(SHDN)引脚、以在开始时将其保持禁用状态、并在稍后的时候(当电源达到12V 时)将其打开。
    低于0.5V 的 SHDN 意味着"关闭"、1.5V 之间的 SHDN 意味着"打开"。
    您可以使用外部 RC 网络或可能使用齐纳二极管进行实验、该二极管将从12V 电源中减去10V、以便在电源达到11.5V 时 SHDN 引脚将超过1.5V。

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    感谢您的反馈。 正如建议的那样、我已尝试使用 RC 网络提供延迟。 但是、我在延迟电路方面遇到了一些问题。 我在下面的论坛链接中发布了相同内容。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304811/lm2611-lm2611-delay-in-start-up-via-shut-down-pin-using-rc-network

    您能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash:

    哈利和我在同一个团队中、所以我们都能看到这两个线程。
    感谢您打开新线程、还感谢您再次解决该线程、让我了解有关该应用的其他背景信息。

    如果两个电源轨需要同时启动、另一种方法是使用具有两个输出轨的反激式拓扑。
    通过这种方法、可保证12V 和-5V 电源轨同时斜升。
    相应的元件是 LM5157。

    随着您已经对当前设计进行了处理、我们还可以调试 LM2611的延迟。
    为此、请随时在另一个主题中发布您的更新。

    谢谢、此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Harry 和 Niklas、

    感谢您的建议。 到目前为止、我将从事 LM2611测试。 我将向您更新另一个主题上的测试结果。