This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:电芯欠压保护未按预期工作

Guru**** 1118130 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301520/bq76942-cell-undervoltage-protection-not-working-as-expected

器件型号:BQ76942

您好!

我遇到了电芯欠压保护问题。 它仅在所有电池都低于特定阈值时激活。

根据我在用户手册中读到的内容、当具有最小电压的电芯低于定义的阈值时、它应该会激活电芯欠压保护。

如果我可能错过了正确配置部分寄存器的部分、我会感激您提供澄清和建议。

此致、

内韦纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nevena:

    我建议查看 TRM (BQ76952技术参考手册(修订版 B)(TI.com))中的第5.2.5节、了解有关 CUV 配置的更多信息。  如果之后仍遇到问题、请随时回复并附加您的 gg.csv 文件。

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andria:

    我仍然面临欠压保护问题。 我想附加 gg.csv 文件、但我在使用 BQ Studio (1.3.124版)时遇到问题。

    到目前为止、我使用 MCU 进行了平衡器配置。 在连接 BQ Studio 之前、我在 MCU 上取消初始化了 I2C 外设、用于与平衡器进行通信。 我仍然可以在 BQ Studio 中读取一些寄存器、例如单元电压、但其中很多寄存器无法读取。 我收到了 CRC 错误通知、您可以从随附的图像中看到此通知。

    您能帮我解决这个问题吗?

    此致!

    内韦纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nevena:

    我很遗憾听到你们仍然面临问题。  不幸的是,我不能打开谷歌驱动照片。  如果您可以告诉我寄存器设置、即使这些设置不是 gg.csv 文件格式、这将很有帮助。

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andria:

    我设法通过欠压保护和 BQ Studio 解决了问题。

    在 EV400上更新固件后、我设法通过 BQ Studio 正确读取 bq76942寄存器。

    欠压保护问题是 VCELL 模式寄存器的配置错误。

    此致!

    内韦纳