This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ66410:LMQ66410、最小工作电压

Guru**** 2518770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305377/lmq66410-lmq66410-min-operating-voltage

器件型号:LMQ66410

您好!

FB 电压为1V。 是否可以将输出电压调节 至1V?

条件:输入电压:5到17V, 输出电流最大值0.4A, 外部时钟750kHz (Ton min max=75ns)

您是否有任何其他参考 建议? 主要标准是效率。

此致、

阿诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnaud、您好!

    如果将 Rfbt 设置为1 Ohm、Rfbb 设置为10k Ohm、则该方法应该起作用。

    谢谢。
    安德鲁