This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:PSpice 文件或 TI 文件的 PSpice

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24612, UCC28C56H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304270/ucc24612-pspice-file-or-pspice-for-ti-file

器件型号:UCC24612
主题中讨论的其他器件: UCC28C56H

大家好、

您可以分享 用于仿真的 UCC246xx 系列 pspice 模型吗?

-Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在寻找哪个 UCC246XX 器件的 PSpice 模型?   

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我正在寻找反激 QR+DC SR 以实现高效率、并且规范是低输入28V DC、另外一个设计是115VAC 到5V、3A 输出。

    QR 反激式选择了 UCC28C56H Q1和 SR 计划使用 UCC24612。 最好同时拥有 PSPICE 或 PSPICE for TI 模型。 请检查并分享相同内容。

    -马诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    美好的一天!!

    正在等待您的模型文件。 谢谢你。。。"

    此致、

    Manoj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了 UCC24612的 TI 产品文件夹、可在以下链接中找到 simplis 模型。

    https://www.ti.com/lit/zip/slum597

    我发现 UCC28C56有 一个您可以使用的 PSpice 模型。

    https://www.ti.com/lit/zip/slum835

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    您能不能要求我们确保以下 IC UCC24612-UCC24612可用于5V 反激式输出。

    此致、

    Harshitha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了 UCC24612的功能集、它可以在低至5V 的电压下与 VDDS 配合使用 。因此它应该能够正常工作。   

    您需要选择米勒平坦区电压为4.5V 或更低的 FET 以确保安全。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您可以分享一下5V、4A 的 UCC28C5x + UCC24612设计的纸质设计/原理图吗?

    -Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在使用 UCC28C5X 和 UCC24612设计离线控制器方面、有 许多设计资源可帮助您进行设计。

    转至产品页面并选择"设计和开发"。

    向下滚动设计和开发页面、您将看到 Webench 设计工具。  您输入输入输入和输出功率要求后、Webench 即会为您的设计创建原理图和 BOM。

    如果您在使用 UCC28C5X 器件进行设计时有任何问题、敬请查阅。  请在 e2e 中重新发布、并在标题中注明 UCC28C5X、以便相应的应用工程师能够解答您的问题。

    此致、