This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:通过 BQ76952的充电和放电电流

Guru**** 2560860 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305158/bq76952-charging-and-discharging-current-through-bq76952

器件型号:BQ76952

尊敬的 TI 专家:

我们已经使用主机微控制器 STM32G0B1RBT6设计和调试基于 BQ76952的 BMS 硬件。 我们正在为 BMS 开发软件。 我们已经编写了监测电池电压,电池温度,电池组电压,放电电流的软件。

我们无法对充电电流进行监控。 我们将从 BQ76952读取 CC2电流。 这将提供非常高的值。 请说明如何使用 CC2测量充电电流。

我们还想知道 CC2读取值是充电或放电电流(如何知道)。

此致、

A·K·PODDAR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashok:

    通过查看测量值是正值还是负值、可以知道充电/放电电流。 产品页面中有示例代码、您可以使用这些代码开始使用软件。

    确保已正确配置这些外设、如中所述。 第 4.3节库仑计数器和数字滤波器 技术参考手册

    此前一个 E2E 主题可能也很有用: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967252/bq76952-raw-current-data-conversion-and-more

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

    感谢您的答复。 您建议的详细信息不是我们的问题的准确答案。 我们的查询如下:

    我们使用 BQ76952中的直接命令读取 CC2值、以 mA 为单位。 现在、我们想知道读取的值是充电电流还是放电电流。 我们还要求您提供相应步骤/任何公式。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashok:

    正如我说过的、充电/放电基本上是十进制值为正值或负值。 正电流通常表示充电电流、而负电流值则表示放电电流。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙