This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:"Shutdown & quot;""Standby & quot;期间每个驱动器引脚的状态

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306037/lm5176-status-of-each-driver-pin-during-shutdown-and-standby

器件型号:LM5176

尊敬的 CIRs 和 Madams:

我们正在考虑使用 LM5176。

我已确认数据表、并了解在"关断"和"待机"期间的状态为"无开关"。

另外、从内部方框图中我还了解到"降压-升压控制器逻辑"不会切换、并且在关断和待机期间不会为 VCC 供电。

您能否告诉我们关断和待机期间每个驱动器端子(HDRV1/2、LDRV1/2)的输出是"L"还是 Hi-Z?

我认为 HDRV 是 SW 端子电位、LDRV 是接地电位、但这种理解是否正确?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您使用 e2e 论坛。

    您的理解是正确的。
    低侧驱动器以 GND 为基准、在关断模式下、驱动器输出信号也将为0V。
    高侧驱动器以开关节点电压(SW)为基准。 在关断模式下、这些驱动器信号将跟随 SW 电压。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas

    感谢您的支持。

    我了解了 LM5176关断和待机模式的操作。

    此致、

    毫米