This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:设计审查申请

Guru**** 2506215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305609/lm3478-design-review-request

器件型号:LM3478

您好!

请帮助审查随附的设计以及以下提及的电源控制器。

LM3478MM/NOPB

TPS61236PRWLR
TPS62865RQYR

e2e.ti.com/.../schematic_5F00_for_5F00_review_5F00_ti_5F00_LM3478.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasar:

    我复查了 LM3478原理图。
    我想说明两点:

    1.输入规定为5V。 是否提供了最小值和最大值、还是始终为5V?
    我之所以提出这个问题、是因为当输入电压低于5V 时、将有非常高的占空比。

    在输出端有两个100uF 的时间电容。 电解电容器或聚合物电容器通常具有更高的 ESR、因此不适合用于滤除输出电压纹波。
    我建议至少放置一个具有低 ESR 的陶瓷电容器、以降低开关噪声并产生更干净的输出信号。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    感谢您的支持。

    1.输入规定为5V。 是否提供了最小值和最大值、还是始终为5V?
    我之所以提出这个问题、是因为当输入电压低于5V 时、将有非常高的占空比。

    我们可以将电压范围视为4.9V 到5.1V、因为我们要通过3.7V 的电池输入从升压控制器生成5V 的输出。

    在输出端有两个100uF 的时间电容。 电解电容器或聚合物电容器通常具有更高的 ESR、因此不适合用于滤除输出电压纹波。
    我建议至少放置一个具有低 ESR 的陶瓷电容器、以降低开关噪声并产生更干净的输出信号。

    请注意、输出电容器是根据 WEe2e.ti.com/.../WBDesign8_2D00_LM3478MMNOPB.pdfBench仿真建议放置的(为您的基准附加了相同内容)。

    将包括100uF 陶瓷电容。

    您能帮助回顾先前原理图中还提供的其余电源电路吗?

    TPS61236PRWLR
    TPS62865RQYR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasar:

    感谢您的更新。
    此输入电压范围很好。

    我假设100uF 电容器是高 ESR 电解电容器。 如果这是一个100uF 的陶瓷电容器、我就不会担心了。
    Webench 建议应该很好。

    为了查看其他两个部分、您可以为每个部分设置单独的线程吗?
    他们不是我的产品线的一部分、并且与相应的器件专家联系会花费更长的时间来创建自动分配的新主题。

    很抱歉给您带来不便。

    谢谢、此致、
    尼克拉斯