请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25171-Q1 主题中讨论的其他器件:BQ76905、
我正在尝试使用 BQ25171-Q1。 我打算串联两节18650锂离子电池。 根据运行场景、我的设计从电池中消耗高达1A 的电流、典型的工作场景是在100mA 附近。 我的设计是否需要 BQ76905电池平衡器? 虽然我承认拥有它将是有益的,但我有兴趣了解它是否是必不可少的和必要性的水平。
此致 JH Park