This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 交流/直流电源稳压器组件识别帮助

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, UCD3138, TIDM-1000, UCC28950, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295203/ac-dc-power-regulator-component-identification-help

主题中讨论的其他器件:TIDM-1000UCC28950、UCC28056、 UCC28180、UCD3138

您好、TI!

我是第一次设计交流/直流转换器、需要您帮助确定适合这一需求的元件、下面我已提到了规格。

应接受3 φ 115V (L-N) 50-400Hz  输入(根据 MIL STD-704D/E)的输入

输出应为28VDC

需要3.1.2kW 的输出功率。

应具有1KW (最小值)@ 50ms 的保持电容模块

请告诉我是否有合适的元件、另外、请在开始设计之前分享可能有助于学习的任何可用培训材料的链接。

此致、

Sameep Pai K S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sameep、您好!

    有关三相 PFC 的建议、请参阅 Mike 发布的这篇文章: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279328/300w-pfc-with-input-3-phase-delta-3-wire-220vac-l-l-50hz/4852458?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=pfc%203-phase#4852458 

    总之、我们目前没有三相模拟 PFC 控制器。 相反、您可以使用数字控制器、例如 C2000UCD3138。 您还可以为每个相位使用3个单独的模拟 PFC 控制器、但设计会很复杂。  

    在 PFC 之后、PSFB 控制器是将电压转换为28VDC 的理想选择。 UCC28951 是一款示例 PSFB 控制器。 PMP8740 是一种将通用交流电输入转换为32VDC 的2kW 参考设计。  

    对于保持电容器模块、您是否指的是电容器组之类的东西? 请参阅我们的 "高电压能量存储:高效存储的关键 "应用手册、了解更多设计信息。  

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    感谢您的立即响应。

    我将浏览分享的内容、并尽快告知您。

    此致、

    萨梅普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sameep、您好!

    以下是有关使用两个单相 PFC 模块的三相 PFC 设计的 IEEE 论文: https://ieeexplore.ieee.org/document/980366 

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    我想知道是否可以将 TIDM-1000用作 PFC、然后用作  PSFB 控制器。  但我唯一要关注的主要是工作频率 范围。

     这件事对您来说是否合适?

    我在这里遗漏了什么吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的本参考。 我将介绍这个。

    此致、

    Sameep Pai K S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sameep、您好!

    我将抽出时间、在本周结束前、我将无法提供深入的回应。 但是、我认为在 TIDM-1000之后使用 PSFB 不会立即出现任何问题。

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sameep、您好!

    您能否澄清一下您对工作频率范围的担忧? 您是否担心 UCC28950等 PSFB 控制器的工作频率?

    PSFB 控制器可通过 MCU 在外部配置其工作频率。 由于 TIDM-1000已经具有 C2000 MCU、因此您可以使用 C2000 MCU 来配置 PSFB 工作频率。 请参阅第7.3.10节的第24页中的 UCC28950示例。

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    到目前为止、我们 不关心控制器的开关频率。 我所关注的是输入交流频率。

    我目前正在探索如何在一个项目中使用 TIDM-1000设计。 虽然数据表指定了其输入频率范围为50Hz 或60Hz、但我需要它在50Hz 至400Hz 的更宽范围内工作。 您是否可以在此扩展的交流输入频率范围内无需修改即可使用 TIDM-1000 (我的输入为3 φ 115V (L-N) 50-400Hz 飞机电源)?

    此致、

    萨梅普·帕伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sameep、您好!

    感谢您澄清您的问题。 TIDM-1000使用 C2000 MCU、但这并不是我的专业知识。 我会将此问题转给相应的专家。

    我可以说、更改输入交流频率确实会改变 PFC 设计。 请参阅此 E2E 博文、了解有关使用我们的模拟 UCC28056控制器进行400Hz PFC 设计的信息: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275739/design-of-pfc-400hz/4834048?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=wide%2525252520frequency%2525252520pfc#4834048 

    总之、更改输入交流频率意味着必须更改环路补偿频率。 例如、输入交流频率通常为电压环路交叉频率的5倍以上。 电压环路相对于输入交流频率必须较慢才能跟踪波形、但不能太慢以便将偏差考虑在内。 因此、50Hz 的设计需要~10Hz 的电压控制环路、400Hz 的设计需要~80Hz 的电压控制环路。 您使用的是 三相电源、因此环路补偿可能更复杂。

    在以下 UCC28180的示例中、环路由 VCOMP 电容器和电阻器设置。 由于这些是固定值、因此对宽频率输入使用模拟控制器可能很困难。 您预计交流频率变化速度有多快?  

     UCD3138数字控制器能够动态地更改您的环路频率。  

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sameep、您好!

    忘记提及 EMI 滤波器。 EMI 滤波器设计用于50Hz - 60Hz 输入频率。 因此、必须对其进行重新设计、以适应50Hz - 400Hz 输入频率。 否则、高频将增加电感器的阻抗。

    如果您没有很高的 PF 或 iTHD 要求、那么可以在不进行任何更改的情况下使用 TIDM-1000、如以下 E2E 文章所示: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842449/ucc38050-ucc38050-pfc-based-smps---operation-on-400hz-ac-input 

    此致、

    乔纳森·王