This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2812:贵公司网站上的一篇文章's 网站上提到了此芯片 TPS2812D (采用 UCC38085 (PR100B)的50W 推全转换器参考设计)、有关吸收电路的一些问题

Guru**** 2524680 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304428/tps2812-an-article-on-your-company-s-website-mentions-this-chip-tps2812d-50-w-push-full-converter-reference-design-using-the-ucc38085-pr100b-some-questions-about-absorption-circuits

器件型号:TPS2812

e2e.ti.com/.../sluu139.pdf

             图1

如何获取图1中推挽式转换器的两个缓冲器电路(R20、C16、R21、C17)的 RC 参数? 如何计算 缓冲器电路中 R 的功耗?

另外、在传统的推挽式升压转换器全桥整流器输出电路 中、如何计算此类似电路中的电阻缓冲器电路的功率? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的柳军:

    TI 提供了许多有关设计缓冲器电路的文章。 此技术文章 逐步介绍了如何计算这些值。 我还附上了另一个文件、该文件介绍了一种计算值的类似方法、展示了如何计算缓冲器电路的功率损耗。 如果这些资源能提供帮助、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../8802.RC-Snubber.pdf

    谢谢。
    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubas:

    这些对我非常有帮助。 感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的柳军:

    很高兴听到这个消息!

    此致!
    鲁巴斯