This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:启动时的浪涌电流问题

Guru**** 1540770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM5155, LM51551
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303659/lm3478-inrush-current-issue-at-the-start-up

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件: LM5155LM51551

您好!

我正在 Sepic 拓扑中使用 LM3478MAX 以执行降压-升压操作。 我遵循了 Webench 设计指南。 问题是、当我尝试为电路供电时、它会使台式直流电源负载下降。 我观察到启动时的浪涌电流超过2A、因此、台式电源将进入过流模式并关闭。 请注意、在我们的应用中、24V 输出上没有负载。 它将在需要时显示在图中。 为了进行测试、我尝试提供150mA 稳定负载(电阻器)、但仍然不起作用。

您能告诉我如何在启动时解决该浪涌问题吗?

附件是板载电路快照以及 webench 设计。  

谢谢!!!!

 e2e.ti.com/.../7457.WBDesign44.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅示波器中的一些快照。 图像的名称提供了有关波形的信息。

    谢谢!!!!

    e2e.ti.com/.../Boost-Converter-Debug.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishan:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    LM3478器件有4ms 的内部软启动时间。
    由于这个特性是在内部执行的、不能用一个更慢或更快的斜坡来修改这个软启动。
    因此、很难通过此器件进一步降低浪涌电流。

    例如、LM5155等较新的器件具有外部 SS 引脚、可设置不同的软启动斜率、以及双极晶体管等外部电路来拉低 COMP 引脚、从而进一步减少浪涌电流。 (这可以在本应用手册中找到: https://www.ti.com/lit/an/snvaa44/snvaa44.pdf )

    但是、LM3478器件无法做到这一点。
    另一种解决方案是选择更大的感应电阻器以这种方式触发过流限制并关断栅极信号、但这可能会导致断续行为和输出电压不稳定上升。

    根据设计进度的进度、您可以考虑更改为具有更多软启动功能的其他器件、例如 LM5155。 SEPIC EVM 已适用于该拓扑:
    https://www.ti.com/tool/LM5155EVM-SEPIC

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    感谢您的详细回答!!!

    芯片已经在 PCB 上、除了这个之外、一切都运行正常。 但是、无论如何、我都可以重新旋转电路板以获得所需的输出和操作。  

    我想确认的是、我们将使用此 Sepic 转换器电路为两个额定电流为250mA 和30mA 的电磁阀供电、这两个电磁阀由 MOSFET 控制。 因此、在启动时、LM5155的输出端不会有任何负载。 您是否建议在输出端添加任何负载电阻器或其正常值?

    我还看到有具有"断续模式过载保护"的 LM51551部件。 根据我运行螺线管的应用、您会推荐 LM5155还是 LM51551。  

    请告诉我。

    谢谢!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishan:

    感谢您的更新。
    LM3478或 LM5155都不会在轻负载运行时出现任何问题。 如果由于轻负载而导通时间过短、两个器件都会开始跳过脉冲、以避免输出失控。 这会导致更大的输出电压纹波、但不存在运行故障或输出过压的风险。

    LM51551的断续模式功能是可选的。 如果客户希望在输出短路等情况下提供额外的保护功能、此功能有助于避免过流和器件损坏。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    谢谢你的热情回应!!!

    我有几个问题、我要在 SS 引脚上放置4.7 uf 电容来获得500毫秒的软启动。  

    • SS 引脚上是否有任何最大电容限制?
    • 这是否会影响 RT 引脚偏置电阻器?
    • 什么是 FRT 的价值(典型)?
    • 以500毫秒的软启动高开关频率是否更好?

    请告诉我。

    谢谢!!!!