This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源电流

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641, TPS922055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302655/current-supply

主题中讨论的其他器件:TPS92641TPS922055

我们需要设计可提供0到9安培、分辨率仅为0.25安培的电流电源。  音响主机电压为2至40V。  负载为钨。  输出可以是交流、直流、PWM 金属形式的输出、但需要考虑 EMI、因此不会有噪声。  输入为24VDC、来自120/240VAC 50/60Hz、可以作为无法估算的源、但系统的另一部分需要24V、即4安培。  获取任何可充分满足此需求的设计理念/集成电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我们提供了一些可输出9A 最大恒定电流的 LED 驱动器、并且具备通过 PWM 调光或模拟调光调节电流的能力。 但是、我不熟悉钨、也不确定 LED 驱动器是否适合此应用。

    您是否有钨的 I-V 曲线之类的规格?

    此致、
    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Steven、 抱歉这么晚才回复。  我回复了您的电子邮件、只是发现我应该在这里回复。  我已附上 VI 特性的 Excel 文件 加热器稳定后(15分钟后)进行测量,所以钨电阻温度系数的影响并不显著。  另一项要求是需要隔离输出。

    我最初说输入为24V、但输入可以是任何电压、然后电流源可以成为电压源并提供最大4A 的固定24VDC。  我们不会同时使用24V 直流和电流源。

    由于从电流源到加热器的接线长度不同、这就导致对输出电压的余量要求较宽。  因此、它不仅是用于负载的加热器、而且是接线。


    e2e.ti.com/.../NEG-Heaters-Current_2D00_Voltage_2D00_Power.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    没关系。

    我最初说输入将是24V,但输入可以是任何电压,然后电流电源可能成为电压源并提供固定的24VDC (最大4A)。  我们不会同时使用24V 直流电压和电流供应。

    很抱歉、我对您的发言有点困惑。 您能澄清一下吗? 如果可用、此处的图形说明会很有用。 您  是否需要一个隔离式恒流驱动器以及一个通过120/240VAC 50/60 Hz 输入供电的隔离式恒压源(不是同时打开)? 我是对吗?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    我在假期大约每隔一天,使它用完之前的年份,所以回复可能会延迟。  很抱歉耽误你的时间。  我创建了一个方框图、希望能充分说明一切。  隔离可以由将线路电压转换为直流电压的自电源断开来提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    • 对于方案1 (上面显示的顶部)、您需要使用降压/升压驱动器在输入电压= 24V 时输出2-40V @ 0-9A。 但是、我们没有任何适合此应用的降压/升压 LED 驱动器。
    • 对于方案2 (上面显示的底部那个)、您可以让交流/直流级输出48VDC。 然后、您可以使用 TPS92641作为恒流驱动器来输出 2-40V @ 0-9A。 您需要另一个正常的恒压直流/直流转换器用于该应用。    只有一个驱动器才能实现这两个 应用电路、除非您可以在浮动方案(未接地)中使用应用一个电路、然后 TPS922055的 CC/CV 模式才会有所帮助。 但是、您仍需要并联2或3个 TPS922055才能获得目标9A 输出。

    此致、

    周老师