请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24610 大家好、
在不使用 BATDRV (保持悬空)的情况下进行 BQ24610客户设计、他们是否也应该将 ACDRV 悬空并使用二极管而不是 MOS 在适配器和系统之间实现反向? 您能否就以下设计提供一些看法? 谢谢!

雷纳
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Rayna:
感谢您与我们联系!
请参阅以下检查清单中的简化非 PowerPath 原理图。
1. BATDRV 可以保持悬空状态以禁用电源路径选项(即无系统负载)。 我看到您的设计当前具有 VBUS 电源轨、这是否意味着系统负载?
如果不需要背靠背保护、可以移除适配器输入端的 FET。 您可以替换为用于反向电压/电流保护的二极管、其中 ACDRV 应保持悬空。
e2e.ti.com/.../BQ24610_5F00_BQ24650_5F00_Schematic_5F00_Checklist-_2800_5_2900_.pdf
如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。
此致、
A·克德尔