请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS254900-Q1 大家好、
我的客户正在使用我们的 TPS254900-Q1。
您能帮忙检查以下3个问题吗?
1.输入 和输出之间的 MOS 是 NMOS 吗?
2.当客户将输出端连接到电脑等其他器件时,电脑电源是否会通过 NMOS 体二极管,并导致 TPS254900-Q1始终工作,从而产生反向灌电流? 此灌电流可以有多大?
3.如果客户使用 MCU 拉低 EN、这是否会 导致反向灌电流? 此灌电流可以有多大?
谢谢。
布赖恩