请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616-Q1 当电池平衡开启时、平衡通道的电压将波动、触发在[OV-THRESH]和[OV-THRESH] UV 寄存器中配置的过压和欠压阈值、从而触发设定的故障保护措施。 我们如何避免这个问题呢? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当电池平衡开启时、平衡通道的电压将波动、触发在[OV-THRESH]和[OV-THRESH] UV 寄存器中配置的过压和欠压阈值、从而触发设定的故障保护措施。 我们如何避免这个问题呢? 谢谢!
您好、Colin、
遗憾的是、VC 和 CB 引脚会出现此类波动、这是不可避免的。 当为了实现电池平衡而闭合 FET 时、自然其他电池会上拉至更高的电压、而平衡的电池会下拉。
为何无法在电池平衡期间停止 OVUV 比较器运行? 可以停止比较器运行、然后在设置电池平衡完成位时再次运行比较器。
如果无法实现、我建议在运行电池平衡后直接清除 OVUV 故障、因为这不是电池平衡期间 OVUV 检测的准确表示。
此致!
昆廷