This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5813-12WCSPEVM:将 GUI 连接到 USB2ANY 时出现问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304762/lp5813-12wcspevm-issues-connecting-gui-to-usb2any

器件型号:LP5813-12WCSPEVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

大家好、

客户在连接 EVM 时遇到问题。

GUI 似乎无法识别 USB2ANY 器件(或至少无法在 EVM 和 GUI 之间建立通信)。

您以前是否遇到过此问题?  

如何解决问题?您需要什么信息才能提供指导?

Br、
斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    您能告诉我报告了什么错误吗?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    无错误、但 GUI 仅显示一个红色条、不允许连接。

    Br、
    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    这是因为 GUI 开始运行时会在其位置创建一个临时文件、但此 GUI 没有创建此文件的正确权限。 请尝试将其卸载并在其他目录中重新安装。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jared、

    客户现在收到此错误消息:

    连接到 USB2ANY 失败!

    错误转换器(勘误码或状态).vi

    地址未应答(NAK)

    完整的调用链:

        错误转换器(勘误码或状态).vi

        U2A I2C 多寄存器 READ.vi

        I2C Read.vi

        Ruri I2C Read.vi

        通信引擎. vi

        通信引擎. vi.ACBRProxyCaller.10000003

    Br、
    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    请按照以下说明调试 GUI、并确保操作正确。 然后、您可以根据需要配置 EVM。

    1.将 USB2ANY 连接到 EVM。

    2.运行 Ruri.exe 并点击"Connect to USB2ANY"按钮。

    3.写入1到"要读写的数字字节数",点击"读"按钮,如果你可以从"00"得到写数据,这意味着没有什么话。

    然后、您可以根据需要配置 EVM。

    BR、Jared