This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80预充电问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304761/bq40z80-bq40z80-precharge-problem

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我无法退出 BQ40Z80 PRECHARGE 模式、也无法使用我设置的预充电电流开始充电。 我已经添加了 bqStudio 显示屏和预充电设置。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否告诉我、当 PCHG 处于活动状态时、DSG FET 处于活动状态的目的是什么?

    您是否也可以发送此情况发生的.gg 和日志文件?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 FET EN 时、会自动激活 DSG FET。 我不知道为什么。  e2e.ti.com/.../150823.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您通过切换命令手动开启 PCHG 和 CHG FET、请在 FET_EN = 0的情况下尝试使用这些命令。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Im 不确定您的设置是什么、但如果您在 FET 选项中没有使 PCHG_COMM = 1、BQ40Z80将使用 PCHG FET 输出作为预充电 FET、而不是 CHG FET、并将等待 PACK 等于 BAT。

    如果没有将专用的预充电电路连接到 PCHG 引脚、则需要设置 PCHG_COMM = 1。

    请小心、如果您在为容性负载充电、这将导致高浪涌电流。