主题中讨论的其他器件: TPS65987DDK、 TPS65987D
您好!
我正在寻找一个具有 DP 交替模式功能的简单 Type-C PD 控制器。 很遗憾、它必须具有-40 °C 温度额定值、因此 TPS65994AE 几乎是唯一的选择。 这是一个双端口部件、具有很多我不需要的额外功能。
理想情况下、它是一个完全独立的解决方案、仅与 TUSB1146I 通信用于 USB/DP 多路复用、充当最大5V 和3A 电流的源端口。
我有两个问题:
1.这真的是 TI 针对这种应用选择的唯一供应商吗? 可能我漏掉了更好的产品。
2.是否可以通过这种方式使用此部件,即仅使用1个端口,仅使用内部电源路径,而无需主机控制器即可实现此目的? 如果是、欢迎您提供有关如何实现此目标的任何其他信息。