This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24157:BQ24157

Guru**** 2632155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304981/bq24157-bq24157

器件型号:BQ24157

您好!

我们有一个产品使用 TI 充电 IC BQ2415YYFFR、该产品通过 EMI (RE)认证测试时出现问题。

我们测试了不同的配置、发现在电感器之前移动 RC 滤波器(C5和 R5)会有所帮助。 *请参考下图。

问题:-

  1. 在电感器(L1)之前移动 C5和 R5是否会出现任何问题?
  2. 对于 RC 电路(C5和 R5)、您是否有任何建议值?
  3. RC 电路(C5和 R5)是否具有不可超过的最大值?
  4. 另请告诉我、您是否为我们提供了任何其他改进 EMI 相关问题的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 对于 EMI 抑制、建议在开关节点处(即在电感器之前)安装 RC 滤波器。

    2/3)请从 R = 1 Ω 和 C = 15nF 为基准、但 TI 建议尝试多个不同的组合、以便您的定制 PCB 设计获得最佳效果。 您将希望 RC 滤波器中的电容约为充电器 IC 输出路径寄生电容的1到3倍。  

    没有严格的最大值、但请注意、当 RC 值变大时、EMI 提高和效率降低之间存在折衷。  

    4)另一建议是 在 PMID、SYS、VBUS (可选)和 BAT (可选)上添加一个1nF 电容器。 目的是添加该在100MHz 到200MHz 范围内工作的高频电容器、将高频噪声返回到 GND。  

    此致、

    加勒特