Other Parts Discussed in Thread: TPS92512HV, TPS92512, TPS922055
主题中讨论的其他器件: TPS92512、 TPS922055
你(们)好!
我们设计了采用 TPS92512HV 的 LED 驱动板、其设计参数如下:
| 最小值 | 最大值 | 典型 | |
| 输入电压 | 22伏 | 26伏 | 24V |
| 输出电压 | 3.7V | ||
| 已盘绕 | 2A | ||
此设计基于数据表的指南(第9.4节、第11节)。 不过、我们观察到了 LED 电流输出的异常行为、如此处随附的视频中所示。
这是 LED 示波器上显示的结果-
e2e.ti.com/.../led_2D005F00_osciloscope.mp4
这是示波器上的 LED+
e2e.ti.com/.../led_2B005F00_osciloscope.mp4
这款 LED 用于照亮显微镜,这是我们用实时相机拍摄的内容
e2e.ti.com/.../microscope_5F00_live_5F00_image.mp4
请注意、此板上有三个输出电容器。
1) 47uF 电解电容器
2) 4.7uF 陶瓷电容器
3) 0.1uF 陶瓷电容器
所需的最小 Cout (基于数据表指南)为12uF。
删除了:
"""值得注意的一件事是,我们试图去除了4.7uf 和0.1uF 陶瓷电容器,然后 LED 驱动板根本没有输出任何电流(LED+是24V 和 LED-几乎是0V )。
这是否意味着 tps92512存在使用电解电容器作为 Cout 的问题?"""
抱歉,删除的现象观察到的纯粹是因为在移除陶瓷电容器后未将 LED 驱动器板连接到 LED