请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28951 使用 UCC28951 Excel 计算表、我得到了7mH 的 Lmag 值。
我在 Planar 变压器供应商的协助下进行了变压器设计。 他制造了一个绕组电感较小、约为1mH 的变压器。
仅供参考、我读过峰值电流模式控制次谐波振荡等。 需要掌握很多东西。
在选择较小的绕组电感方面的关键性如何。 请详细解释您的分析。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
Excel 设计工具基于应用手册 slua560。 下面是指向该应用手册的链接。
https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

因此、如果选择的磁化电感是建议值的1/7。 磁化电流将比反射的输出电感器纹波电流大3.5倍。
根据应用手册、输出电感器纹波电流为负载的20%。

因此、 磁化电流 +反射电感器纹波电流等于反射直流输出电流。 这比建议值大4倍、且在负载为50%或更低时、设计很可能在电压控制模式下运行、而不是在峰值电流模式控制下运行。 这可能会导致环路补偿问题和不稳定。
此外、如果设计在电压模式控制下运行以避免变压器饱和、则需要直流阻断电容器。
此致、