This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:选择合适的8P8C 插孔

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305414/tps2378-selecting-an-appropriate-8p8c-jack

器件型号:TPS2378

这是我的第一篇文章。 我有一些关于 Arduino 和 ESP32的设计经验、但这是我第一次采用 PoE 和 TPS2378进行设计。

基本上、有人告诉我、"板侧"上带有 CTS 的插孔对 PoE 无用、例如该插孔(P4和 P5):

相反、它们需要像这样连接(R8和 R7):

是这样吗? 在我脑海中充斥着一些问题。 如果是、这意味着 下面的 HR861153C 是一个仅模式 B 插孔? 由于电线4、5和7、8连接到整流器、只有"电路板侧"CTS 连接到整流器(模式 A、但电路板侧?)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maciej:

    感谢您的联系。  

    PoE 电源可通过2线对或4线对进行传输。  TPS2378是一款 AT PD 控制器、 具有 AT PSE 可以通过配对12和配对36、或配对45和配对78来发送电源。 看起来像数据变压器、您只有对12和对36数据。 对于电源路径、它应该仍然适用于 对12和对36、或对45和对78。  

    如果使用模式 A、则变压器绕组的中间抽头可用于直流电流输出。  如果使用模式 B、则可以直接短接导线4和5、导线7和8也是如此。 下面的示例 PoE 接口适用于模式 A 和 B。  

    此致、

    帝昂