This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于对 LED 驱动器进行精确调光的降压控制器

Guru**** 2987700 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92641, TPS92640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303168/buck-controllers-for-precision-dimming-led-drivers

主题中讨论的其他器件:TPS92640、TPS92641

您好!

    我需要用于 LED 驱动器(精确调光)的降压控制器以满足以下规格要求

输入电压:46V 至52V

输入电流:15A

VLED (输出到 LED 条):44V 至50V

ILED (输出):1A 至10A

          因此,请尽早建议合适的部分...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sheree:

    您可以看看 TPS92641或 TPS92640。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

           TPS92641的输出电流为5A、正确吗? 而且我需要输出50V/10A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sheree:

    如果选择良好的外部组件、TPS92641/TPS92640可以支持>5A 的输出。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

         如果最早可用、请分享高电流应用电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sheree:

    大电流应用电路的原理与数据表中的电路相同。 您应注意 MOSFET 的选择、使其在栅极驱动器能力范围内并具有低 RDS (ON)以支持高电流。

    此致、

    周老师