This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2611:LM2611使用 RC 网络通过关断引脚实现的启动延迟

Guru**** 2503665 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304811/lm2611-lm2611-delay-in-start-up-via-shut-down-pin-using-rc-network

器件型号:LM2611

您好!

我们需要使用 LM2611转换器在输出电压启动过程中提供一些延迟、以便进行+5V 至-5V 的转换。 为了提供延迟、我们使用了 RC 网络。 我们已将1M 和33nF RC 网络连接到关断引脚(SHDN 引脚)、以提供大约10ms 的延迟。

(具有精密阈值使能引脚的精密延迟启动(TI.com))

下面是供您参考的原理图。

在测试时、我们发现关断引脚上的电压始终为1.23V (针对 SHDN 引脚上的1.5V 计算出 RC)、因此输出电压为零。 我也尝试了使用500K 和66nF RC 电路组合、发现 SHDN 引脚上的电压相同(1.23V)。

如果我将 SHDN 引脚直接连接到 VCC 引脚、则输出电压为-5V、符合预期。

那么、请建议 SHDN 引脚的 RC 网络电路是否正常? 另外、如果需要对启动延迟进行任何修改、请提供建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    用 RC 延迟使能的方法对我来说似乎是合理的。
     您在引脚上仅测得1.23V 电压这一事实表明存在一些泄漏。

    根据数据表、关断时没有内部电流将引脚拉至低电平。 在器件开启后、只有一个1uA 源处于活动状态、用于产生迟滞。

     您能否查看 C337电容的数据表以检查该电容的泄漏?
    如果漏电流过高、则可能是使能引脚上的较低电压源。

    谢谢、此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    感谢您的答复。 我们使用了  GRM31CR72E333KW03L (C337、 https://www.digikey.in/en/products/detail/murata-electronics/GRM31CR72E333KW03L/789385?s=N4IgTCBcDaIOICUCyBmAjAYQQdjAURUIGkB1ABhQBkQBdAXyA)。 但我无法在数据表中看到泄漏电流值。

    您能否为我提供合适的电容器/电容器规格、以便我再次进行测试?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash:

    电容器数据表中列出了100MOhm * uF 的泄漏电阻。

    这应该不足以将使能引脚下拉至1.23V、因此该引脚内必须有一个内部漏极。
    出于调试目的、您是否能够进一步将 SHDN 引脚上的电阻降低到器件导通的程度?

    谢谢、此致、
    尼克拉斯