请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL431 BU 专家、您好!
TI 是否有 基准电压为2.2V 的电压基准芯片? 谢谢。
此致,
查理
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
BU 专家、您好!
TI 是否有 基准电压为2.2V 的电压基准芯片? 谢谢。
此致,
查理
您好 Charlie、
我们没有2.2V 固定输出的器件、但您可以使用 TLVH431等可调节器件 将输出设置为2.2V。
您可以使用此电路并选择 R1和 R2来获得2.2V 的电压

谢谢。
沃尔特