This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25575:启动干扰

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25575, LM27762, ADS114S08, LM27762EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298964/lm25575-startup-glitch

器件型号:LM25575
主题中讨论的其他器件: LM27762ADS114S08LM27762EVM

您好!

这与 LM25575MHX/NOPB 降压开关稳压器有关。 请参阅随附的示意图快照和电源拓扑。

我们在我们的一款产品中使用此器件、其规格如下:

  • 输入电压范围:21.6Vdc 至26.4Vdc
  • 输出电压:15VDC
  • 输出电流:0.5Amax

 

我们在15V 输出上观察到一些启动干扰。 请参阅下面的绿色 波形。

当我尝试使用 Webench 进行仿真时、仿真失败(仿真未运行)。

您能否尝试仿真或建议应在设计中进行哪些更改以克服此启动干扰?

还提供了如何让 Webench 仿真正常工作的建议。

如果您需要任何其他详细信息、请告诉我。

如果您可以在 Kamalnish_Arora@STERIS.com 上给我发送一封 包含建议解决方案的电子邮件、请表示感谢。

 

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kamalnish,

    您可以填写 TI 快速入门计算器吗? 我怀疑 COUT 是否足够。

    https://www.ti.com/tool/LM2557X-557XQUICK-CALC

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我通过添加大约30uF 的 COUT 进行测试、但没有太大帮助。 我注意到的是、它不是 LM25575电路、而是78M05上连接了负载、从而产生了这种干扰。 当我断开78M05时、我没有看到启动毛刺。 我还尝试在断开78M05后连接0.1A 负载(12V 输出上的120欧姆电阻器)、并且没有启动干扰。 请参阅之前分享的电源方框图、同时查看78M05之后使用的电路。 连接两个 LM27762为2个不同的 ADC 芯片生成+/- 2.5V。  

    您能提供什么可能导致这个启动干扰的建议以及如何纠正这个建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kamalnish,

    在两个 LM27762器件启动期间、峰值电流要求可能更高才能为输出轨充电。 目前、LM27762器件在5V 电压轨斜升期间似乎也启动。  LM25575可能受到这个额外电流的限制。  

    能否在5V 电压完全上升后启用 LM27762器件? 为此、您可以在 LM27762器件的5V 电压轨和 EN 引脚之间添加 RC 延迟。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varun、您可能是对的。 遗憾的是、我无法在引脚3和8+12之间焊接电阻器、因为它们直接连接到+5V 平面。 你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kamalnish,

    对于测试、您能否去除其中一个 LM27762和电路板上的4.7uF 输入电容? 这有助于在启动时降低总负载。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Varun、请参考我12月5日的评论。 当我移除78M05时、它 已断开 LM27762及其4.7 uF 电容、我们可以在下面的波形中看到没有启动干扰。 我还通过将100mA 电阻负载连接到12V 输出来进行测试、目的是确认干扰不会随负载出现。  您是否仍认为移除其中一个 LM27762及其电容仍有帮助?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kamalnish,

    很好的是、您已经验证了在断开 78M05时问题消失了。  

    我认为仍有必要验证这是否真的是启动时的电流限制问题。  您的是否可以探测  LM25575的电感器电流 以检查其是否达到电流限制? 然后、您可以测试 LM27762在您的电路板上是否工作正常。 首先通过移除两个 LM27762的负载并且如果问题仍然存在、则断开其中一个 LM27762以进一步降低负载。

    LM27762的+ve 和-ve 输出轨在启动后是否均调节至目标值?  

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮助使用 WEBENCH 或 LTSPICE 仿真 LM25575、LM27762与 LM7805吗? 我在 Webench 上看不到 LM27762、并且 LM25575仿真在 Webench 上不工作。 我想模拟我们的电源拓扑24V--> 15V--> 12V--> 5V>>+/-2.5V。  如果无法实现、至少  应首选 LM27762仿真。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kamalnish,

    我已使用 PSPICE for TI 在无任何负载的单个 LM27762启动期间模拟输入电流。

    您可以看到负电源轨启动期间的输入电流约为1.2A。 因此、启动2个 LM27762所需的总输入电流及其输入电容将大于2.5A。 如果在 LM27762的输出轨上连接了任何负载、则输入电流将更高。

    我建议使用电源树中的较高电流部分为 LM27762供电或延迟 LM27762的开启。 我无法100%确定延迟开启是否足够。  

    您还可以考虑使用降压稳压器从24V 降至5V 或从15V 降至5V、以获得更高的效率、从而降低 24V 输入降压的负载电流。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您共享仿真快照。 我也尝试了使用 PSpice for TI 进行仿真、但尚未成功。

    您能否共享您的项目文件以便我可以尝试使用组件值?  

    另外、仅供参考、我获取了 LM27762 +/-2.5V 输出的示波器捕获、如下所示。 我无法解释为什么-2.5V 在大约400 us +2.5V 后启动。 电路晃动、或者它是 LM27762的属性。 我还看到在您的仿真中、大约140us 后、-2.5V 开始。 你知道什么可能是原因吗? 我想了解一下 我们的设计中+/-2.5V 电源轨的输出是否会影响输入并产生启动干扰。

    我还想知道我们是否可以在电源树中添加一些电容器、以便在电流需求期间由电容器提供浪涌电流。 例如在15V 或12V 或5V 输出上加上电容、以及在 LM27762上使用 RC 添加延迟后开始。  我希望尽可能减少设计更改、因为该模块即将发布。

    e2e.ti.com/.../_2B00_15V-Startup-issue.zip

    另请参阅随附的 LM25575 24V 至15V PSPICE 仿真设计。 这是抛出"错误(ORPSIM-15167):未定义的参数:稳定。" 我想模拟完整的电源树24->15->12->5->+/-2.5V。  

    感谢您的支持。

    谢谢。此致、

    卡马尔尼什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kamalnish,

    我已经为 LM27762添加了 PSPICE 项目、

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/LM27762_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.zip

    我不确定-2.5V 电源轨的延迟启动。 负电源轨似乎在下降之前先变为正。 启动后、两个电源轨看起来都处于大约2.2V 而不是2.5V。 是这样吗?

    Ve 轨最初在启动时变为正电压、有什么原因吗? 启动时、似乎会有一些从+2.5V 至-2.5V 电源轨的泄漏。 您能否检查一下负载是否发生了这种情况? 例如、如果同时使用+2.5V 和-2.5V 电压来偏置运算放大器、则+ve 到-ve 可能会有一定的泄漏电流。 从正值开始的-2.5V 电压也可能是产生高浪涌电流的原因。 您可以在-ve 轨上添加一个肖特基二极管、以在启动期间将其保持在0V。 请参阅 此处的第8.4.1节 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps60402.pdf

    在电源树中添加更多电容应该有助于提供浪涌电流。

    关于  LM25575 PSPICE 模型的问题、您能否创建一个新帖子、以便为您提供支持的合适组添加标签?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您为 LM27762提供 PSPICE 文件。  

    至于您的查询、两个电压轨都能达到2.2V 或2.5V。 我采用另一个示波器捕获来确认、并发现两个电源轨都达到设置的值、即+/- 2.5V。 请参见下面的波形。 在我之前的波形中、它是显示在+/-2.2V 左右的示波器捕获规模。

    为了克服-2.5V 电源轨先变为正然后变为负的问题、我尝试连接肖特基 二极管、但它没有帮助。 之前、-2.5V 的输出电压达到约+450mV、而使用有源肖特基 二极管时、其电压仍约为+350mV。 我没有办法从电荷泵移除负载、因为我必须移除两个细芯片 ADC 芯片以验证问题是来自电荷泵还是来自 ADC 电路。 我不知道现在该怎么做才能摆脱这种情况。 您认为它会给 ADS114S08带来任何问题吗? 到目前为止、我们尚未看到 ADC 在启动干扰/负输出初始变为正或延迟启动时出现任何故障或任何问题。  

    我还订购了 LM27762EVM 并验证了波形、它没有显示负输出在启动时初始变为正。 振荡器、该仿真显示负输出变为正。 不过、 LM27762EVM 确实显示负输出略高于正输出、在本例中也是如此。

    你方面是否有进一步调查的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    我想就这方面再提供一些更新。

    实际上、我通过切断 PCB 平面从负载上断开了其中一个电荷泵输出、并注意到电荷泵输出非常清晰、-2.5V 电源轨最初没有显示任何高电平的迹象。 因此 、电荷泵输出不会有问题。  

    我开始逐一移除这些元件、但仍在断开的-2.5V 平面上显示了一些+ve 电压。

    移除 ADC ADS114S08后 、它未显示启动过冲。 看起来 ADC 内部从+ve 到-ve 电源有一些泄漏。

    您认为我应该针对 ADC 问题打开另一个帖子吗? 我看到 ADC 的绝对最大值是0.3V、但是它达到了+0.5V。 是否会有任何疑虑? 建议发生盆腔炎。

    此致、

    卡马尔尼什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kamalnish,

    感谢您进行测试和确认。

    我建议为 ADS 器件创建一个新的主题、因为它属于不同的产品线。 请在创建新威胁的同时提及此威胁、以便更好地了解问题。

    谢谢。此致、

    Moheddin。