This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74801:QFN、DFN 和 WSON 之间的区别

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS748A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305751/tps74801-what-is-the-difference-between-qfn-dfn-and-wson

器件型号:TPS74801
主题中讨论的其他器件:TPS748A

BU 专家、您好!

QFN、DFN 和 WSON 之间的区别是什么?

BTW、您可以针对 VIN=3.3V、VOUT =2.2V、精度≤1%,输出电流不超过1A 的 LDO 吗? 谢谢。

此致,

查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie。

    要了解有关封装的更多信息、请访问此链接: https://www.ti.com/support-packaging/find-packages.html?keyMatch=PACKAGE%20INFORMATION 

    我相信对于 LDO 推荐、我们有 TPS748A 可满足规格要求。

      TPS748A
    输出电流(最大值)(A) 1.5
    输入电压(最大值)(V) 6
    输入电压(最小值)(V) 0.8
    输出电压(最大值)(V) 3.6
    输出电压(最小值)(V) 0.8
    固定输出选项(V) ——
    PSRR @ 100
    KHz (dB)
    30
    噪声(uVrms) 7
    精度(%) 0.85
    压降电压
    (VDO)(典型值)(mV)
    75
    IQ (典型值)
    (mA)
    0.55
    输出电容器类型       陶瓷
    热阻
    θJA (°C/W)
    47.2
    工作温度
    范围(C)
    -40至125
    封装尺寸:mm2 9 mm2:3 x 3 (VSON|10)

    此致、

    安德烈斯