This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740-Q1:UCC28740-Q1的传递函数

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305501/ucc28740-q1-the-transfer-function-of-ucc28740-q1

器件型号:UCC28740-Q1

您好,

您能告诉我 UCC28740-Q1的传递函数(Vo (s)/VFB (s))吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的士林:

    VO/VFB=(Vo/VC)*(VC/VFB)其中:

    Vc:控制律(数据表中的 Vcst)

    -(IFB/VFB)=(Vc IFB/IFB)*(Vc)。 Vc / IFB 可被视为一个常数值、您可以在数据表中的"电气特性"(见下文)中找到它的值。 以估算数据表中的 VFB/IFB 校验方框图。 您还可以获取具有电气特性的估算值。

    - Vc

    - IFB/VFB

    在 Vc (非连续导通模式)下运行的反激式 VO/DCM 可使用 Basso 公式进行估算。

    注意:我建议阅读数据表第8.3.2.10节、其中说明了设计反馈控制部分所需的内容。 它可让您深入了解元件对设计的影响。

    谢谢你。