This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50-R2设备读数问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303602/bq40z50-r2-bq40z50-r2-devicetpye-reading-issue

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: EV2400

尊敬的:

     美好的一天! 放电时遇到问题、产品采用 BQ40Z50-R2采用3串联 BBU 解决方案。  

     请帮助我,为什么会发生这种情况、以及如何解决此问题的原因或发生的风险是什么?

     谢谢!  

问题描述:



读取 DeviceType:


a)使用 TI ev2400
写入:44 02 01 00+stop
写入: 44
读取: 返回值04 01 00 00 45 04 04 04


写入:44 02 01 00+stop
写入: 44+STOP
读取:返回值17 17 ...约为千分之1


写入:44 02 01 00
读: 17 17 17...100% 概率


b)使用我们的软件
写入:44 02 01 00+stop
WRTI:44+STOP
读取: 返回值17 17 ...约为千分之1


写入:44 02 01 00
读: 17 17 17 .. 100% 概率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于情况 A、您能否告诉我您用于通过 EV2400与器件通信的过程? 下面是我收到的内容的示例:

    写入:

    阅读:

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    美好的一天!
    是的,情况 A 正在与 EV2400进行通信。
    根据您的经验,您能否告诉我遇到了哪种问题或返回值17 17 17的含义。
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    收到返回值17 17 17 17 ...时、是否遵循与上述 EV2400图像相同的读取/写入流程?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我做了同样的过程.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我懂了。 如果可能、您能否发送.gg 文件和.srec 文件、以便我们尝试复制该问题?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2642.bq40z50.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有另一个问题 ,一个"Nack"信息 ,我在相同的情况下偶尔读,在我的想法,我认为这个信息领导的内部系统正在处理某种优先级,导致 I2C 不响应命令所需,如果是, 此处理将持续多长时间、以及当我重新发送命令时可以进行此处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道为什么,我会通过邮件附上它. srec 不能上传,我不知道为什么.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在安理会外收到关于这一问题的消息,他们给出了可能发生的两种情况:

    1) 1)请确保 EV2400的连接来自 SMBus 端口而不是 I2C。

    2)设备可能处于 ROM 模式。 要退出此模式、请使用 SMBus 命令0x08以退出恢复固件模式。

    请告诉我、这是否有帮助。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东尼

            您能不能对 Rom 模式进行一些说明,如果我们进入这种模式,我们会得到什么样的影响?,在什么状态下我们会进入 ROM 模式?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony  

            除了使用 EV2400进行读/写操作外,此问题的情况与我们 使用应用程序时所遇到的情况相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无论正在对新版本的固件进行编程还是在生产期间对黄金映像进行编程、器件都只能处于 ROM 模式进行编程。 该器件不应出于编程之外的任何目的处于 ROM 模式、并且不会在该模式下完成标准电量监测任务。 这可能是您收到17 17 17 ...

    可以通过检查电量监测计报告的 SOC 来检查该器件是否处于 ROM 模式。 如果电量监测计报告的 SOC 大于100、则器件处于 ROM 中、需要使用上述命令更改回固件模式。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我更改了 变速器时序、因此17 17 17 ...问题似乎可以解决。

    关于"NACK"问题、我发现在充电/放电开关情况下很可能发生、我不知道 该问题以及如何进行故障排除以找到"NACK"和充电/放电开关活动状态之间的相对关系。