This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933P:插入电流探头时输出振荡

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62933P, TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303444/tps62933p-output-oscillates-while-current-probe-is-inserted

器件型号:TPS62933P
主题中讨论的其他器件: TPS54302

您好!

将电流探头插入直流/直流转换器的输出端时、我看到了异常行为。 一旦我移除探头、输出波形就会正常。 它也不会随恒定电流负载振荡。 我在没有电流探头的情况下检查了环路增益、结果看起来很好、具有55度的相位裕度。 我在下面附上了几个波形供参考。

电流探针的型号为 Tektronix TCP202。

您是否知道转换器为什么会振荡?

此致、

图1. 输出振荡

图2. 环路增益

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keita:

    您是否测量了输入电流或其他降压电路电流、发现了类似的问题?

    请发布您的原理图和布局、我将进行审阅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电路板上使用了多个 TPS62933P、但只有一个存在振荡问题。 我还没有测量输入电流。 如果我从电路板上断开此降压电路、然后将其替换为使用 TPS54302的类似电路、则仍然存在同样的问题。

    进一步测试表明、振荡与展频频率(FSW/128)同步、在较低的 PWM 频率下达到峰值。 我不确定这与振荡的关系、但在 TPS54302上也可以观察到相同的行为。

    请查看下面随附的原理图和布局。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keita 您好!

    Miranda 是 OOO,我会检查它,并给你一个反馈,明天,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keita 您好!

    原理图看起来很好、其中一个问题是 FB 布线和电感器太近、这将导致许多 SW 噪声耦合到 FB 布线。 它可能导致 IC 不稳定。 您是否尝试过其他示波器和探头? 谢谢!