This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5169:器件使用案例查询

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304578/lm5169-device-use-case-inquiry

器件型号:LM5169

您好!

我的客户正在考虑将 LM5169用于以下用例:

  1. 输入电压:46Vdc ~ 52Vdc
  2. 输出电压:3.3VDC
  3. 输出电流:0.3A ~ 0.5A (Flybuck < 0.25A)

请查看、以了解它的使用是否会出现任何问题。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH

    这是否意味着有2个输出,主输出是3.3V? 次级 Vout 是多少? Iout 分别是多少?

    什么是终端设备?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI He:

    感谢您的答复。

    是的、初级和次级都是3.3V。

    总电流为0.3A 至0.5A。 中学不到0.25A, 小学则是总数的余数减去0.25A。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH

    LM5169F 适用于此处。  

    Br.