请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5169 您好!
我的客户正在考虑将 LM5169用于以下用例:
- 输入电压:46Vdc ~ 52Vdc
- 输出电压:3.3VDC
- 输出电流:0.3A ~ 0.5A (Flybuck < 0.25A)
请查看、以了解它的使用是否会出现任何问题。
谢谢你。
JH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.