This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184-Q1:开关频率选择

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25184

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304050/lm25184-q1-selection-of-switching-frequency

器件型号:LM25184-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25184

您好、专家:

开关频率选择标准是什么? 我们有三个12V 负载,额定功率1W、1W、1,3W,输入电压9-16V。 磁性元件频率的选择是否有任何具体标准。
可否推荐具备良好效率和功率密度的合适频率?

谢谢。此

致、 Unnimaya。 V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    我将检查并稍后返回。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    LM25184在可变频率下工作、可经历 数据表中图7-2所述的三种可能的工作模式。  频率范围为12kHz 至350kHz。  

    我建议使用计算工具(请参阅附件,您也可以在 TI.com 上找到)作为开始。

     e2e.ti.com/.../4064.LM_2800_2_2900_518x-PSR-flyback-converter-quickstart-tool-revA2.xlsx

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    感谢您的答复。

    感谢您的建议和 IAM 已使用此 TI 计算工具。
    在上述示例中、当在 V_min 下运行时、频率将为260kHz、而 V_Nom 和 V_Max 电压频率的其余部分将为350kHz。 那么、我想知道磁性元件设计260kHz 或350kHz 的频率是多少?

    谢谢。此

    致、 Unnimaya。 V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Unnimaya

    您希望使用 FSW 进行设计的磁性规格是多少?   也可以通过计算得出 Lm 和匝数比。  如果要检查 Bmax、最坏的情况将是 Vinmin、在此情况下 IPK 为最大值。 BMAX=(Lm*IPK)/(NPS*AE),其中 NPS 是匝数比=Np:NS, AE 是有效核心区域。

    Br.